结果:找到"招聘 佛山 C语言 硬件",相关内容833条
- 电子实验室助理(技术员)--深圳
- 我司坐落于深圳福田区,拥有较多各类先进电子仪器(频谱分析仪、七位半台表等等),工作环境优美,办公区超级大!专业从事各类电子元器件的检测、应用与研究。公司发展很快,现借立创论坛之宝地,诚招1~2名实验室技术人员。主要职责:1、负责各种电子元器件(电容、二三极管、芯片等)的来料检验(电性能测试、功能测试、外观检查等)2、编写相关测试报告。3、开发相关测试夹具(如:测试用的电路板PCB)4、能独立做相关应用方案更佳。岗位要求:1、了解各种电子元器件的工作原理和特性。2、会使用各种常见电子仪器仪表(万用表、电源、示波器、电子负载。。。)3、大专及以上学历,电子相关专业。应届生也可以考虑!4、对电子感...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2022-08-10 22:27:00
- 机械商城招聘业务精英,跟单客服!请老友们多推荐!
- 招聘业务精英,跟单客服岗位职责:1、通过线上等沟通工具销售公司商城的机械零部件产品2、根据公司发展战略独立开发行业新客户,维护老客户3、客户下订单后,协助跟进订单的各流程情况,并处理订单异常问题;4、配合解决客户的采购、设计需求,积极帮助客户提高采购效率及节约成本,并与客户保持紧密的、长期的互动交流,与客户建立相互信任的关系。5、维持服务好客户,与客户保持良好的关系,做客户的深入挖掘变现"技能要求1、20-40岁,大专及以上学历,男女不限2.1年以上机械零部件客户开发工作经验3、有机械零部件、FA工厂自动化、模具或CNC机加工从业经验者优先,有行业客户资源优先录用4、吃苦耐劳,热爱销售工作,...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 招聘 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-20 10:04:00
- 机械商城招聘业务精英,跟单客服!请老友们多推荐!
- 招聘业务精英,跟单客服岗位职责:1、通过线上等沟通工具销售公司商城的机械零部件产品2、根据公司发展战略独立开发行业新客户,维护老客户3、客户下订单后,协助跟进订单的各流程情况,并处理订单异常问题;4、配合解决客户的采购、设计需求,积极帮助客户提高采购效率及节约成本,并与客户保持紧密的、长期的互动交流,与客户建立相互信任的关系。5、维持服务好客户,与客户保持良好的关系,做客户的深入挖掘变现"技能要求1、20-40岁,大专及以上学历,男女不限2.1年以上机械零部件客户开发工作经验3、有机械零部件、FA工厂自动化、模具或CNC机加工从业经验者优先,有行业客户资源优先录用4、吃苦耐劳,热爱销售工作,...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 招聘 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 10:17:00
- 招聘佛山C语言硬件工程师
- 公司名称:佛山市沃泰汽车用品有限公司公司网址:http://www.wtaiauto.com/工作地点:佛山禅城工作内容:汽车电子类相关应用开发,主要涉及汽车CAN数据读取,解析;电机调速驱动类硬件设计和编程。学历要求:大专以上电子/软件相关专业经历要求:工作经验一年以上或应届毕业生有参加电子竞技比赛经验语言要求:有英文阅读能力即可专业要求:具备以下专业至少1项以上。1.熟悉硬件设计,使用protell99或者AD工具。2.熟悉MCU单片机软件设计,使用C进行开发,熟悉STM32系列优先。3.熟悉汽车CAN总线数据破解优先。待遇情况:具体工作准确地点:佛山顺德禅城吉利工业园薪资待遇:6K--...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 佛山 C语言 硬件 发帖人:shaun 发帖时间:2021-11-22 15:50:00
- 单片机C语言零基础入门05-逻辑运算
- 硬件家园单片机C语言零基础入门资料汇总链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hMTreNUX_V90461tvALjJA一、逻辑与或非基础理论:逻辑与或非,运算对象是布尔值(1或0,真或假),类似于数字电路的与门,或门,非门。与关系运算符配合,一般用于选择语句与循环语句中1、逻辑与符号为&&。参与运算的两个表达式都为真时,结果才为真,否则为假。例如:uint8_ta=3,b=5;if((a==3)&&(b==5)){执行};2、逻辑或符号为||。参与运算的两个表达式只要有一个为真,结果就为真;两个表达式都为假时结果才为假。例如:uint8...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-12-09 18:01:00
- 嘉立创招电子工程师(智能工厂方向)
- 嘉立创招电子工程师,智能工厂的产品&实施方向薪资范围:12K-20K岗位职责:1、负责智能工厂产品实施,智能传感器、智能工厂安装布线规划,采集服务器配置及维护;2、负责工厂自动化智造实施,自动化生产改进工作,与供应商沟通相关事宜;3、其他上级安排日常工作。4、本岗位开发工作很少,更多的是应用,需要较全面的电子、机械相关知识。任职要求:1、电子或电气自动自动化相关专业背景;2、熟悉485总线、Modbus协议、DTL645协议等相关工业总线及通信协议;3、有机械自动化相关工作经验优化;4、有良好的沟通协调能力,有责任心。有意这,请发简历发送至:pengxiaoyin@sz-jlc.co...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 发帖人:KCC123 发帖时间:2020-10-28 17:23:00
- 警惕EDA代理钓鱼
- (0755)28269295,警惕这个电话,十有八九是AD代理钓鱼的。刚接电话询问招工的,很奇怪不找HR?我说找请找HR,然后她就问你们用P-R-O-T-E-L吗?还是AD,哪个版本?结合先前的AD敲诈邮件,突然明白了是ad在钓鱼。
- 所属专栏: PCB设计 标签: AD 招聘 硬件 发帖人:ANGEL91265 发帖时间:2020-08-28 14:45:00
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等
- 实用视频免费下载,拿走不谢。C基础,硬件基础,阅读手册,模块化编程,最强点灯等1、硬件基础经验之谈-元器件选型与应用,另外包含了阅读数据手册与开源项目https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpssLNGB2、十年老司机的单片机C语言基础https://yunpan.360.cn/surl_yYHzJ4VU57t3、十年老司机的单片机模块化编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvwpYWpTIT4、最强点灯-模块化编程与状态机编程https://yunpan.360.cn/surl_yYvw4KMPRV65、示波器使用https://yunpan....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 视频 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 15:17:00
- 【好书下载】单片机C语言程序设计实训100例
- 本书基于KeilμVision程序设计平台和Proteus硬件仿真平台,精心编写了100余个8051单片机C语言程序设计案例。全书基础设计类案例贯穿8051单片机最基本的端口编程、定时/计数器应用、中断和串口通信;硬件应用类案例涵盖常用外部存储器扩展、接口扩展、译码、编码、驱动、光机、机电、A/D与D/A转换等内容;综合设计类案例涉及大量消费类电子产品、仪器仪表及智能控制设备的相关技术。本书可作为大专院校学生学习实践单片机c语言程序设计的教材或参考书,也可作为电子工程技术人员或单片机技术爱好者的参考资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。单片机C语言程序设计实训100例——基于8051...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 C语言 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-22 17:25:00
- 嘉立创招聘C++开发人员
- 嘉立创招聘C++开发人员,主要负责与CAM软件相关开发工作。岗位要求如下:1、计算机、软件、电子等相关专业。2、精通C/C++编程语言,有良好的面向对象编程思想。3、熟练使用vs进行高效编码、调试,熟练使用MFC、STL、boost库及windowsAPI函数调用,有图形算法开发经验优先。4、数学基础好(特别是线性代数)、肯钻研、有责任心。5、有电路设计、CAM制作相关经验优先。薪资范围:10K~20K工作地点:深圳福田嘉立创总部。我们软件团队有60多号人,欢迎有志之士加入。有意者,请发邮件到gaochutao@sz-jlc.com,并注明来自立创论坛,并写明论坛的ID。
- 所属专栏: 人才需求 标签: 招聘 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-01-03 12:07:00